This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:建议使用的平衡-非平衡变压器 BPF 已停产

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1129056/cc2530-recommended-balun-bpf-going-obsolete

器件型号:CC2530

您好!

我的客户告诉我、我们推荐的平衡-非平衡带通滤波器(平衡至不平衡带通滤波器)将会过时。 我认为、目前已停产、且已申请终身购买。

制造商为 Johnson Technologies、器件型号为2450BM15A0002。

我们是否有此器件的推荐替代产品?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我将对此进行研究、并将在周五下班前提供详细的回复。

    当您要求推荐的更换产品时、您是否要求更换产品? 或者、您是否在问有哪些选项包括重新设计?

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我联系了 Johanson Technology、了解了该部件的相关信息。 他们表示没有计划停止销售相关器件。 如果您对该部分有任何后续问题、我会直接与他们联系。

    除了该平衡-非平衡变压器之外、还有其他制造商提供的一些其他设计、请参阅:

    https://www.ti.com/lit/an/swra380a/swra380a.pdf

    和  

    https://www.ti.com/lit/an/swra378/swra378.pdf

    产品文件夹中找到。 还可以选择设计分立式平衡-非平衡变压器。

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Jake。 这为我的客户提供了一些选项、他们可以与他们的组件组织重新讨论这一点。 -标记