This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Z-STACK HOME 1.2.a.44539功能确认。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1130393/cc2530-z-stack-home-1-2-2-a-44539-function-confirmation

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

以下是客户的请求:

 

客户想知道 ZigBee 规范 R21第3.6.2.3节中介绍的对更改了路由器父级功能的终端设备的检查是否 z-stack HOME 1.2.a.44539中实施。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    本节已添加到 Zigbee PRO R21/2015规范 中、对于基于 Z-Stack HA 1.2.2a 的 R20/2012修订版、不存在此部分、因此不应期望在传统解决方案中包含此功能。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    ZStack 是否具有基于 Zigbee PRO R21/2015规范的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-Stack 3.x 基于 Zigbee PRO R21/2015规范