This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:Heiman 传感器协调员

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1130854/launchxl-cc26x2r1-coordinator-with-heiman-sensors

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好!

我有一些来自 Heiman 的 ZigBee 3传感器。 路由器传感器连接到我的协调器、工作时不会出现任何问题。 尽管终端设备连接到协调器、但无法正常工作。 例如、我有一个门传感器、当门打开或关闭时、它不会通知我任何更改。 但是、如果中间有一个 Heiman 路由器、它将起作用、并向协调器报告发生的任何更改。

我的协调器中是否有任何缺失、终端设备本身是否无法正常工作?

我尝试使用 zc_CIE 示例、但 它没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我断开路由器、终端设备将连接到协调器和工作类型。 我会收到变更报告、但我不会收到一份关于开门的报告、而是会收到大约2-6份报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiotis、您好!

    ZR 是否只是简单地传递来自 ZED 的消息(用于 ZC),还是处理该消息并向 ZC 报告另一条消息?  ZED 只能通过 ZR 向 ZC 报告是没有意义的、除非这是应用的目的。  只有以 ZED 能够识别的方式修改输入群集列表,更改 ZC 应用程序才会有所帮助。  监听器日志有助于确定数据包内容以及发送多个数据包(或无数据包)的原因。  您是否就这种行为联系过 Heiman?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 ZR 只是传递了这条消息。 我还尝试使用 ZR_zone 查看是否可以正常工作、但却无法正常工作。 只有路由器来自 Heiman 时、它才起作用。 我已与 Heiman 联系、我正在等待他们的回复。  

    我已经制作了3个视频、展示了在三种不同场景中交换的命令。

    视频1是具有断开连接功能的协调器终端设备。 有时终端设备会自行断开连接。 视频2是不断开连接的协调器终端设备、而3是协调器路由器终端设备。 在视频2中、当进行连接时、我们更改了车门传感器的状态、您可以看到没有这方面的指示、但在视频3中、您可以清楚地看到状态何时发生更改。

     

    124B00219FBC3C:协调员

    84FD27FFFE07F0C8:智能空气质量监测器(路由器)

    847127FFFEA48AD5:门传感器(终端设备)

    视频链接:

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还成功地将终端设备连接到 HA 协调器、但当我们断开连接时、我们无法再连接它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heiman 回答说:

    "我们检查了发送给我们的视频、发现 ZigBee 协调器中没有器件的 CIE 代码、对于某些器件、如果使用协调器进行测试、则需要手动添加 CIE 代码、有些器件可以自动读取。

    我们建议使用 ZigBee 3、0协调器进行测试、因为传感器都基于 ZigBee 3.0。"

    我正在使用 zc_CIE。 我是否应该修改任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该检查 zcl_samplecie_data.c、并确保输入/输出集群符合门传感器的预期、还应比较使用的 HA 协调器的集群/属性设置。  与 Heiman 及其传感器文档协调、以确定必要的集群和属性。

    此致、
    Ryan