This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:smartRF04EB 仿真器无法识别芯片。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1131877/cc2530-the-smartrf04eb-emulator-cannot-recognize-the-chip

器件型号:CC2530

大家好、

以下是客户的请求:

客户设计的 PCB 板具有在线原理图、32M  晶体工作良好。 该板可与 ZigBee CC2530 模块良好配合使用、但不能与芯片 CC2530配合使用。

 P2_1和 P2_2串行端口是否未配置为 DD 和 DC 端口?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                             

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请客户查阅 CC253X 用户指南的第3章 和 SMARTRF04EB 用户手册的第8.2章。  GND、VDD、DC、DD 和 RESET_N 均应连接。  调试器将控制正确的引脚、因此无需从固件配置这些引脚以实现调试功能。  客户应更深入地了解所建立的连接、并指定尝试使用的软件程序、并在可能的情况下提供错误的屏幕截图。  如果  他们能够获得一个 CC 调试器、他们还可以考虑使用一个 CC 调试器进行测试。

    此致、
    Ryan