This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:一个 CC2652P 可支持多少个启用 MAC-Ack-Pending 的子器件?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1058224/cc2652p-how-many-children-devices-with-mac-ack-pending-enabled-can-be-support-by-one-cc2652p

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

要发送 启用挂起标志的 Mac-Ack、FFD 需要一个 src-Address 表来匹配 MAC-Data-Request 命令的源地址。 但是  src-Address 表有多大?

在"swcu185d.pdf"中、有人说 CC26x2的射频内核无线电 RAM 中设置了"扩展地址列表结构"和"短地址列表结构"、但它们的大小是多少? 在"mac_cfg.c"中设置了一个参数"MAX_DEVICE_TABLE _entries = 50"。 它是 "扩展地址列表"和"短地址列表"的大小吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 MAC_SRCMATCH_SHORT _MAX_NUM_ENTRIES 和 MAC_SRCMATCH_EXT_MAX_NUM_ENTRIES 设置为"5"。 我认为它太少了。

    "macSrcShortAddrList"在 Mac 库中是恒定的、 当终端设备超过5时、无法将其中一个终端设备发送到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    macSrcShortAddrList  的大小为5。 当坐标向6个不会唤醒的终端设备发送任何命令时、第七个活动终端设备将从坐标接收无数据 MAC 数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aries、

    感谢您提供此反馈。  我已将您的问题转交给软件研发部门、以供进一步考虑。  现在、您需要交错发送到休眠式终端设备的消息、并监视 ZMAC_NO_Resources (0x1A)命令的状态。  您还可以修改 NWK_INDIRECT MSG_TIMEOUT 和 END_DEV_TIMEOUT_VALUE、以进一步满足您的应用要求。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为最好的方法是用户可以修改 shortAddrList_t 和 extAddrList_t 的大小 我的测试证明、当终端设备目标大于5时、间接发送将变为 NWK-INDIRECT 发送模式。 NWK-INDIRECT 发送将无数据 MAC 帧发送到发送了 MAC 数据请求进行协调的终端设备。 这将导致终端设备浪费更多电量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的顾虑、并已将其相应地转给软件研发团队。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、用户可以将 Siliconlabs 堆栈上的列表设置为64。 我建议 在 CC26x2上将此列表设置为32至64、 在 CC2651上设置为8至16。 否则、当用户在 TI-154stack 上运行、而该堆栈不支持 NWK 层发送间接数据包时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将在计划于2022年4月发布的6.10版 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 中进行解决。

    此致、
    Ryan