This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:在路由器和终端节点之间切换。

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1132595/cc2530-switch-between-router-and-end-node

器件型号:CC2530

大家好、

以下是客户的请求:

 

Zstack3.0.2中的设备可以在路由器和终端节点之间切换 。 客户希望让设备 充当中继节点、将其他终端设备连接到网络。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                             

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上,设备加入网络后,您无法动态切换角色。 但是、您可以在设备加入网络之前使用 ZNP+主机来切换角色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这对 Zigbee 网状网络来说不是一个好主意。  随后成为终端设备的路由器将使其子设备处于孤立状态、在运行时更改角色会使内部 NV 设置和其他设备关联混乱。  正如黄先生提到的,最好的选择是使用 ZNP,它可以在加入网络之前切换角色。   您可以选择将节点作为路由器中继来连接终端设备、然后再进行出厂重置并重新加入为终端设备。

    此致、
    Ryan