This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [CC2650 Zigbee ]如何获取看门狗状态?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1058598/cc2650-zigbee-how-to-get-watchdog-status

大家好

Zigbee 堆栈:1.2.2a

现在、看门狗可以在我的程序中正常工作。
如 WatchdogReloadSet()和 WatchdogIntClar()和 WatchdogEnable()就是工作。
当我在器件看门狗复位后和运行"WatchdogIntClear ()"之前通过"WatchdogIntStatus()"读取触发看门狗的状态值时
我得到的状态值是0。 (watchdog.h:0 ->看门狗中断未激活)


我希望我可以确定器件重启是否由看门狗触发。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    您可以使用  SysCtrlResetSourceGet Driverlib API 返回最后一个复位源、包括指示看门狗复位的 RSTSRC_WARMRESET。  您可以参阅 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_16_01_14/products/cc13xxware_2_03_02_16941/doc_driverlib/group__sysctrl__api.html 和 此 E2E 帖子

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当我获得该参数时、如何重置该参数?

    第1步:看门狗触发器以重新启动

    步骤2:我可以 从  SysCtrlResetSourceGet ()获取 RSTSRC_WARMRESET

    步骤3:正常重新启动。

    步骤4:我仍然从  SysCtrlResetSourceGet ()获取 RSTSRC_WARMRESET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPU_SCS:AIRCR.SYSRESETREQ 寄存 器或系统 CPU 锁定也可能导致热复位、如 TRM (swcu117)的第6.7.2节所述。   PRCM:WARMRESET 寄存器具有可读位、用于指示 MCU_VD 是由于系统 CPU 锁定事件(LOCK_STAT)还是看门狗超时(WDT_STAT)而复位。  读取 该寄存器的任一位都会清除、直到发生下一个事件。

    此致、
    Ryan