This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:MT_ZdoGetLinkKey 返回 ZNWKUnknownDevice

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1065706/cc2652p-mt_zdogetlinkkey-returns-znwkunknowndevice

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

客户希望使用 ZDO_GET_LINK_KEY 从 ZNP 获取路由器的链路密钥、但此命令的返回状态为 ZNWK_UNKNOWN_DEVICE (0xC8)。

路由器已成功加入网络并将 Device Announce 发送给协调器、我假设这意味着设备应该已由地址管理器添加、用户应该能够使用 ZDO_GET_LINK_KEY 通过扩展地址查找密钥。 我是否错过了什么?

我跟踪了 MT_ZdoGetLinkKey -> APSMG_LinkKeyNVIdGet -> ZDSecMgrLinkKeyNVIdGet -> ZDSecMgrEntryLookupEx-> ZDSecMgrEntryExt-> ZDSecMgrExtAddrLookup -> AddrMgrEntryEntryEntryLookupExt、并找到 AddrMgrEntryExp 返回的错误代码。

请找到 Ztool 的日志和监听器日志的屏幕截图、如下所示:

Start Time: 12/30/2021 4:20:58 PM

<TX>04:21:15.8 COM34 APP_CNF_BDB_START_COMMISSIONING (0x2F05)
    CommissioningMode: (0x02) Network Steering, (0x04) Network Formation (0x6)

<RX>04:21:17.03 COM34 APP_CNF_BDB_START_COMMISSIONING_SRSP (0x6F05)
    Status: SUCCESS (0x0)

<RX>04:21:17.03 COM34 APP_CNF_BDB_COMMISSIONING_NOTIFICATION (0x4F80)
    Status: 1 (0x1)
    Commissioning Mode: 0x02 (Formation) (0x2)
    Commissioning Mode: 0x02 (Network Steering), 0x04 (Network Formation) (0x6)

<RX>04:21:17.3 COM34 ZDO_STATE_CHANGE_IND (0x45C0)
    State: 8 (0x8)

<RX>04:21:17.86 COM34 ZDO_STATE_CHANGE_IND (0x45C0)
    State: 9 (0x9)

<RX>04:21:17.86 COM34 APP_CNF_BDB_COMMISSIONING_NOTIFICATION (0x4F80)
    Status: 0x00 (Success) (0x0)
    Commissioning Mode: 0x02 (Formation) (0x2)
    Commissioning Mode: 0x02 (Network Steering) (0x2)

<RX>04:21:17.92 COM34 ZDO_MGMT_PERMIT_JOIN_RSP (0x45B6)
    SrcAddr: 0x0000
    Status: ZDP_SUCCESS (0x0)

<RX>04:21:17.92 COM34 APP_CNF_BDB_COMMISSIONING_NOTIFICATION (0x4F80)
    Status: 0x00 (Success) (0x0)
    Commissioning Mode: 0x01 (Network Steering) (0x1)
    Commissioning Mode: 0 (0x0)

<RX>04:21:17.92 COM34 APP_CNF_BDB_COMMISSIONING_NOTIFICATION (0x4F80)
    Status: 0x02 (No Network) (0x2)
    Commissioning Mode: 0x01 (Network Steering) (0x1)
    Commissioning Mode: 0 (0x0)

*** WARNING ***
    Unsupported or unformatted message received.  Raw data: 
    0C 45 CA 05 79 DA BD AA 1C 00 4B 12 00 00 00 

<RX>04:21:23.13 COM34 ZDO_END_DEVICE_ANNCE_IND (0x45C1)
    SrcAddr: 0x7905
    NwkAddr: 0x7905
    IEEEAddr: 0x00124B001CAABDDA
    Capabilities: 0x8E

<TX>04:22:50.53 COM34 ZDO_GET_LINK_KEY (0x2525)
    IEEEAddr: 0x00124B001CAABDDA

<RX>04:22:50.54 COM34 ZDO_GET_LINK_KEY_SRSP (0x6525)
    Status: ZNWK_UNKNOWN_DEVICE (0xC8)
    IEEEaddr: 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
    LinkKeyData: ................ (0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF)

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

     我 注意到的第一个问题是多字节字段、例如 ZDO_GET_LINK_KEY 的 IEEEAddr、首先传输最低有效字节(LSB)。   这在 Z-Stack 监控和测试 API 中声明。  因此、第一个测试将是反转 IEEEAddr 、0xDABDAA1C004B1200的字节顺序。  您可以调试  MT_ZdoGetLinkKey 的 extAddr 条目、以进一步确定是否按预期解析了 IEEE 地址。

    另一个问题是 APS 链路密钥与 TC 链路密钥或网络密钥不同。  因此,我不希望路由器在加入网络后立即具有 APS 密钥。  我希望您可以解析用于 TCLK 和活动网络密钥的 ZNP NV 信息。  您可以查看 用户指南的"Z-Stack 概述"部分 以了解有关此差异的更多信息。  我还建议您尝试使用 ZDO_SET_LINK_KEY 创建此密钥和地址关联、然后再读回。

    此致、
    Ryan