This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2652R7:TI Thread 堆栈已知限制

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1065407/cc2652r7-cc2652r7-ti-thread-stack-known-limitation

器件型号:CC2652R7

这适用于 TI 新 SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01

在项目的评估阶段查找 TI 线程堆栈的已知限制。 我曾尝试用一些示例来描述我的问题、当然、您会提供有关问题的输入、但如果您知道任何其他已知限制、您也可以提供其他输入。

例如、

1) 1)在网状网络中、 可行的跃点通信次数是否有效?  

2)理论上、网络中可能的路由器数量为32台、但实际上我们测试了多少台?

3) 3)单个网状网络可以包含多少个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="509041" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum 1065407/cc2652r7-cc2652r7-ti-thread-stack-known-limits"]1)在网状网络中, 是否可以进行可行的跃点通信?  [/报价]

    该规范将最大跳数提到为255。 在单个网状网络中、最多有32台路由器、因此实际的最大跃点数可能为32。

    [引用 userid="509041" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum 1065407/cc2652r7-cc2652r7-ti-thread-stack-known-limit"]2)理论上,网络中可能的路由器数量为32台,但实际上我们测试了多少?

    我们将此设置为路由器的最大数量(请参阅 OPENTHREAD_CONFIG_MAX_DESIGNTER32)。 32台路由器在实际网络中应该可以正常工作。

    [引用 userid="509041" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum 1065407/cc2652r7-cc2652r7-ti-thread-stack-known-limit"] 3)单个网状网络可以包含多少个设备?

    为此,我们必须知道路由器的路由器数量和子容量:路由器的最小子容量为10,理论最大值为511 (RLOC 中为9位)。

    PS:如果您要从 Thread 开始、您可以考虑使用以下资源 :https://openthread.io/guides/thread-primer/ipv6-addressing
    TI 使用 openthread 堆栈。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于当前 Thread 示例基于 OpenThread、我建议您阅读 https://openthread.io/guides/thread-primer/node-roles-and-typeshttps://openthread.io/guides/thread-primer/router-selection 、其中可以为您提供有关 Thread 协议中路由器节点信息的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Toby、感谢您的快速响应。
    3) 3)单个网状网络可以包含多少个器件?

    为此,我们必须知道路由器的路由器数量和子容量:路由器的最小子容量为10理论最大值为511 (RLOC 中为9位)。

    我还有一个问题,在上面红色突出显示的文本中,您所说的是实际可能的最大儿童容量? 根据我的理解、最小儿童容量应为1。

    除了上述通信之外、我们是否有已知的 TI Thread 堆栈限制列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="509041" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum 1065407/cc2652r7-cc2652r7-ti-thread-stack-known-limits/3942147#3942147)]我有另一个问题,在上面红色突出显示的文本中,您正在讨论实际可能的最大子容量? 根据我的理解、最小儿童容量应为1。[/quot]

    路由器必须能够支持10个孩子(用于认证)。

    kMaxChildren = 10的路由器意味着它的“最大子容量”为10——这将满足上述语句“路由器必须能够支持10个子容量”。

    请参阅以下内容:

    [引用 userid="509041" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum 1065407/cc2652r7-cc2652r7-ti-thread-stack-known-limit/3942147#3942147"]除上述通信外,是否还有已知的 TI Thread 堆栈限制列表?

    TI 使用 openthread。 因此,任何与线程相关的限制都与 openthread 中的限制相同--您可能需要更具体地了解您感兴趣的限制。

    除此之外、还可能存在资源限制(例如、RAM/Flash 编号可能不允许路由器配置  、理论最大子容量为511)。
    对于给定 TI 器件的典型 Thread 网络、TI SDK 中提供的配置应按原样工作。