This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531USB-RD:CC2531、Zigbee、F28335微控制器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1065541/cc2531usb-rd-cc2531-zigbee-f28335-microcontroller

器件型号:CC2531USB-RD
主题中讨论的其他器件:CC2531

大家好、

我设法让 CC2531与 Zboss 和 Wireshark 配合使用。
我面临的问题是、根据所示的结果、始终是信标请求。

我是否可以通过任何方式使其接收我在微控制器上发送的数据、该微控制器应发送增量为5的0到255、并自行重复。

此致、
Marcus Ong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    由于 TI 不维护 ZBOSS 堆栈、因此您需要 联系 DSR 以了解有关如何正确设置和使用其解决方案的更多信息。  建议您密切关注他们的入门和用户指南文档、以进一步了解如何调试器件并在 Zigbee 网络上进行通信。

    此致、
    Ryan