This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:是否有方法修改 RREQ 重试?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1065571/cc2652p-is-there-a-way-to-modify-the-rreq-retries

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

是否可以在 Z-Stack 中更改路由请求重试时间?

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    路由请求重试次数没有设定。  相反、它取决于 route_discovery_time (默认值5)和 route_expiration_time (默认值30)。   route_discovery_time 确定节点 为失败的路由发起新路由发现的频率。   如果 在一段时间内未沿路由发送数据包、route_expiration_time 会将路由标记为已过期。  默认情况  下,如果在路由过期前每隔五秒查找一次路由,最多可重试六次。

    此致、
    Ryan