This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:用于节点的静态 IPv6

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1064747/cc2652r-for-static-ipv6-for-nodes

器件型号:CC2652R

大家好   ,我是 Thread 协议的新用户,我有3个 CC2652R1 LaunchPad。

经过测试的 CLI FTD 和温度代码运行良好,但它通过 CLI 在任何节点中进行网络重置 ,并且再次连接到领导,因为子 IP 地址已更改。

那么,它们是用于节点的静态 IP 的任何方式或选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该是预期的行为。

    一个值得探索的地方可能是与地址分配相关的 opentHREAD_CONFIG_IP6_SLAAC_ENABLE 、OPENTHREAD_CONFIG_DHCP6_CLIENT_ENABLE)的 openthread 配置。

    快乐的假期和新年!
    -Toby