This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:孤立的 ZED 尝试连接到 ZC 而不停止

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1064647/cc1352r-orphaned-zed-tries-to-connect-to-zc-non-stop

器件型号:CC1352R

您好!

当 ZC 关闭时、ZED 继续尝试连接到 ZC。 ZED 设备状态变化孤立-发现-孤立-发现-... 每秒不间断。

它会消耗很大的电池电量。 我们希望实现一些逻辑来更改周期、设置连接连接的次数等

我们需要一条建议、说明如何执行该操作以及应使用/更改哪些参数。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 zed_SW 示例、您可以增加 SampleApp_end_device_ream_delay 定义以延长重新加入计时器的时间。