This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:SDK 支持何时至关重要?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2652P7, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1062975/cc2652p-when-will-sdk-support-matter

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他部件:、 Z-stack

当前的 SDK 支持 Google Thread、但无关紧要。 支持至关重要。 我希望 CC2652P 能够在 DMM 模式下同时运行 Matter 和 Zigbee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 Matter 规范/代码库最终确定时、我们的公共 SDK 将支持 Matter。 在此之前、您可以申请工程 SDK 以使用 Matter 示例;有关详细信息、请参阅此页面的自述文件 :https://github.com/project-chip/connectedhomeip/tree/master/examples/lock-app/cc13x2x7_26x2x7

    要运行 Matter SoC、需要704K 器件(例如 CC2652P7)。

    [引用 userid="89974" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum 1062975/cc2652p-when -we-sdk-support-Matter "]我希望 CC2652P 能够在 Matter 和 Zigbee 的 DMM 模式下运行。

    您能解释一下这意味着什么吗?
    您是否意味着 Matter 和 Zigbee 同时在同一器件上运行?

    • 如果是、这是一个更具挑战性的问题、因为它们都使用802.15.4无线电。 (请注意、我们现有的 DMM 示例使用两个不同无线电技术的协议栈(例如 BLE + Zigbee、BLE + 15.4、BLE + proprf)。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我希望  Matter 和 Zigbee 同时在同一器件上运行。 我在记住模式之一是 Zigbee + Thread 时出错了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑 TI 或其他 Zigbee / Thread 解决方案供应商会提供此类堆栈和示例。 由于 Zigbee 和 Matter / Thread 都使用802.15.4、我个人认为在同一器件上同时运行它们没有什么大好处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天、中国 ZigBee 联盟(CSA Alliance)发布了一个视频课程、其中介绍了未来将有支持 ZigBee 和 Matter 的家庭自动网关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是两个无线电芯片同时在网关上运行。 我并不是说在同一器件上同时运行 Zigbee 和 Mate/Thread 是不可能或不可行的、但我个人认为这似乎是不合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我对本视频课程感兴趣、该课程介绍了将来将有支持 ZigBee 和 Matter 的家庭自动网关。 也许您可以提供链接让我们了解一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有 视频课程: https://msu.h5.xeknow.com/s/2h4T30 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它会弹出以下 QR 代码、无法访问该代码。 总之、没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它需要使用您的 WeChart ID 登录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是问题、因为我不使用微信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在这里的讨论!

    是的、Matter 和 Zigbee 之间的网关/桥最有意义。
    大多数网关都具有某种主机+无线电架构。 例如、Thread 具有 Thread 边界路由器(ot-br-POSIX)、该路由器由 Linux 主机+ Thread RCP、Zigbee 具有 Linux 主机+ ZNP、15.4协议栈 Linux 网关具有 Linux 处理器+ 15.4协处理器组成。

    正如黄先生所提到的,可能可以使用两个无线电解决方案。 我们需要了解案件组如何解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Matter 和 ZigBee 可以在同一 MAC 层和同一通道上运行、则只需要一个无线电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Linux 主机+ ZNP 上、Linux 主机必须处理 ZCL 协议。 我认为 ZigBee-SoC 可以帮助 Linux 主机处理一些 ZCL 协议(例如读取属性、写入属性)是更好的。 Linux 主机只需指示协调 UART 需要哪些属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="89974" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum 1062975/cc2652p-when -we-sdk-support-Matter /3935149#3935149"]如果 Matter 和 ZigBee 可以在同一 MAC 层和同一通道上运行,则只需要一个无线电[/引用]

    是的、这就是挑战。 Matter 使用的是 openthread、它具有自己的 MAC 函数: https://github.com/openthread/openthread/tree/main/src/core/mac

    但对于 Zigbee、Z-Stack 使用 TI 15.4 MAC。

    [引用 userid="89974" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum 1062975/cc2652p-when -we-sdk-support-Matter / 3935150#3935150"]Linux 主机+ ZNP 时、必须处理 ZCL 协议。 我认为 ZigBee-SoC 可以帮助 Linux 主机处理一些 ZCL 协议(例如读取属性、写入属性)是更好的。 Linux 主机只需指示协调 UART 所需的属性。

    当然、在主机和无线电之间分配 Zigbee 协议的方法也不同。 但我认为对于 ZNP、它应该只运行网络层、所以可能所有 ZCL 都应该位于主机上。 主机可能比 ZNP 更富资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TI 15.4 MAC 和 Openthread MAC 有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设 TI 15.4 MAC 由 TI 提供、而 Openthread MAC 由 Google/Nest 提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们 是否与差分代码相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所知、有一个称为 Contiki 的操作系统可运行6 lowPAN 和 ZigBee、但其 MAC 不符合 IEEE802.15.4标准。 它开发了一种名为"RDC"的新低功耗模式、而不是 IEEE802.15.4的数据轮询

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道 Contiki、这是另一个故事...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TI 应基于 TI 154 MAC 开发 Matter Stack、或基于  Google/Nest MAC 开发新的 Zigbee 堆栈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、Matter 是应用协议、而 Openthread 或 Thread 堆栈将使用15.4 MAC。 首先、我记得 TI 有自己的 Thread MAC、但现在它是 OpenThread。 正如我所知、大多数解决方案供应商使用自己的15.4 MAC 来实现 Zigbee 解决方案、但使用 Google/Nest MAC 来实现 OpenThread。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我研究了 CC2652的 Thread MAC。 TI 154 MAC 和 Thread MAC 都调用相同的接口来访问 CC2652的硬件。 CC2652的射频内核已处理 CSMA/CA、正在重试发送、Ack 等待。 因此、它们具有相同的功能、可以改用其中一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实可以 更换它们、但这取决于 TI 政策…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕 TI 没有足够的员工在 TI 154 Stack 上开发 Matter 基础。 我的朋友告诉我、用于 CC26x2的 Z-stack 由 Ubiqua 团队开发、TI 没有参加 ZigBee 3.0 的制定会议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法评论 TI 内部事务。 如果您对 TI 解决方案不满意、可以选择其他方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴加入此 项目、使 Zigbee 和 Matter 能够在同一个 MAC 上运行。 但需要一个男人来启动这个项目。