This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:CC2531、Zigbee 3.0、F28335

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1064441/cc2531-cc2531-zigbee-3-0-f28335

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

大家好、

我正在进行一个项目 、其中有一个 xb3-24z8um 连接到 F28335以进行串行通信。
目前、我不确定如何开始使用 Zigbee、因为我以前没有这方面的经验。
我有一个 CC2531和一个 CC 调试器。
我想接收我在 F28335上上传的信息、并将其无线接收到另一台 PC/笔记本电脑。

有什么建议吗?

此致、
Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    请下载适用于 CC253X 的 Z-Stack 并查看 文档文件夹、尤其是 Z-Stack ZNP 接口规范以及 Z-Stack 监控和测试 API 文件。  您可以参阅   适用于 Linux 主机网关示例的 ZigBee-Linux-sensor-to-cloud 或 CC2531EM-IOT home-gateway-RD、或查看 zigbee2mqtt 项目。

    此致、
    Ryan