This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:如何在 Z 工具中启动 cc2652的协调器?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1064476/cc2652r-how-to-start-coordinator-for-cc2652-in-z-tool

器件型号:CC2652R

 如何通过 Z 工具启动 cc2652 Launchpad 的协调器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请按照黄先生 关于 该主题的博文操作。    双击有效的 COM 端口后、您需要从 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 加载 ZNP 映像、并在 Tools -> Settings -> Serial Devices 下将 UART 波特率更改为115200。

    此致、
    Ryan