This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:如何从 CCS 提取 hex 文件?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, Z-STACK, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1063773/cc2652r-how-to-extract-hex-file-from-ccs

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackSIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

您好、如何从 CCS 中为 cc2652R 提取十六进制文件?  请指导我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthick、

    请参阅 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK Z-Stack 示例中的 CCS Project Properties -> Build -> Steps -> Post-Build Steps。

    ${CG_TOOL_HEX} -order MS --memwidth=8 --romwidth=8 --intel -o ${ProjName}.hex ${ProjName}

    您还可以选择 CCS Project Properties -> Build -> Arm Hex Utility 并启用 Intel HEX 输出。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要知道输出十六进制文件位置路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于输出文件夹中、对于 Z-Stack 示例 、该文件夹  称为"默认"。  只有在编译工程后才会生成十六进制文件。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送 hex 文件的文件路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例: C:\Users\ \workspace_v11\ZNP_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\default\ZNP_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs.hex

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 谢谢你