请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 大家好、
以下是客户可能需要您帮助的一些问题:
1. DIY 自己的 Zigbee 交换机、通过 zigbee2mqtt 连接到 HomeAssistant、本地和远程控制都很好。 但是、在多个远程控制之后、 此处显示控制延迟(通常为1-3秒)、有时甚至显示 MAC ACK 失败警报(超过10秒)。 客户想知道 MAC ACK 中的延迟是否正常、以及如何解决?
2. 看门狗装置在协议栈程序中启动,在 OVAL_RUN_SYSTEM()之后添加狗喂食程序;狗喂食程序也添加在程序部分中,用于长按开关复位。
但是、在测试中、开关在打开大约30分钟后关闭。 这应该是由于程序中某处的阻止导致看门狗无法成功馈送。 客户想知道在 OSAL 堆栈中是否可以进行阻塞、应该注意什么?
程序 中使用协议栈的 UART 功能进行调试、但一旦编程器(Smartf04EB)未连接、UART 输出(P02、P03)将不可用、但再次连接时 、输出正常。 这可能的原因是什么?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃