This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:数据包监听器2:发送消息时出错、消息响应超时

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1062885/launchxl-cc26x2r1-packet-sniffer-2-error-sending-message-message-response-timeout

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我正在尝试设置数据包监听器、但当我单击"开始"时、系统会向我发送附带的错误。 如何解决此问题? 我尝试清除闪存等、但似乎什么都不起作用。 Wireshark 设置正确。

。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      测试时、您是否尝试将来自相同数据包监听器2版本1.9.0 Alpha 安装的 sniffer_FW.hex 下载到您的 LAUNCHXL-CC26X2R1中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经 在 Launchpad 中上载了 sniffer_fw.hex、但它无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有另一个 LaunchPad 用于测试它是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我有一个 LaunchPad。 您是否有任何其他选项可供选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已验证器件是否基本上需要进行下电上电?

    您是否已验证是否使用了正确的 COM 端口? (系统地有两个与 TI Launchpad 关联的 COM 端口、请确保对这两个端口进行测试)

    最后、是否确定没有其他应用程序尝试同时访问器件的 COM 端口?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一张图片、向我展示您的 Launchpad 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了所有事情、但没有发生任何事情

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将 XDS110和 CC2652之间的所有跳线放回测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试但不工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以使用闪存编程器2来检查 LaunchPad 上的芯片版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 uniflash 刷写 hex 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信息可在 Uniflash 中的 Settings & Utilities -> Device Info -> Read 下找到。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅屏幕截图以检查芯片版本。