This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:此 MCU 的参考布局

Guru**** 2953870 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1062747/cc1352r-reference-layout-for-this-mcu

器件型号:CC1352R

查找 CC1352R 的参考布局。 尤其是48MHz 和32.678KHz 的推荐布局。 这些晶体能否放置在 MCU 的另一层上。 (4层电路板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 LPSTK-CC1352R 设计文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、 将晶体放置在 MCU 的另一侧是否是一种糟糕的做法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有将晶体放置在 MCU 的另一侧的经验、但我认为这不是一个好做法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议将 Xtals 放在与芯片相同的一侧。  

    对于面积非常受限的布局、这是一个选项、但这意味着风险更高。  

    -我们没有任何将小轮放在另一边的经验,因此我们没有任何关于如何做到这一点的指南。

    正如我所看到的,这是两个潜在的问题:

       过孔中的电感、如果这些会以某种方式影响 xtal

       -暴露于噪音。 从两条线中拾取的任何噪声将直接进入射频(对于48MHz xtal)。 当 xtals 不放在与芯片相同的层上时、我发现更难跟踪布线方式和噪声源。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凯,特,这也是我的拳击。 我们确实有面积受限布局、但如果可能、我们会尝试将它们都安装在同一侧。

    谢谢你。