This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:器件型号说明/这意味着什么?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1061023/cc2520-part-number-clarifications-what-do-they-mean

器件型号:CC2520

尊敬的 TI 朋友和家人:

有关可用 CC2520封装/器件型号的有趣问题。

根据 DS 封装部分的下表、不同的器件型号是什么?它们的含义是什么?

 

这很有趣–似乎除了器件数据表之外、没有其他与器件数据表相关的在线配套资料。

 很快、我可以毫不含糊地说、所有四(4)个器件型号都是引脚兼容的。  …,此 CC2520器件仅提供1种封装类型 DS 封装部分中定义的“VQFN RHD 28”。

 零件号后缀中的“R”(最后一个字符)表示卷带,如包装在卷带上的3000件。

器件型号后缀中的“T”(最后一个字符)表示磁带/托盘,封装在磁带/托盘上的数量较少,为250件。

 “HPAxxxx”部件似乎是同一基本 CC2520的自定义部件号版本,但需要确认。

“G4”后缀也未知; 需要确认。

 任何进一步的输入/说明都将有帮助!

Ty、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    正如您所知、唯一可订购的器件型号是 CC2520RHDR (卷带)和 CC2520RHDT (托盘)。

    从15~20年前开始、使用 G4后缀(和 E4、具体取决于器件)来区分"绿色"或"无铅"的器件。 多年来、所有器件都已成为无铅器件、因此后缀正在缓慢淘汰。

    我找不到有关 HPA00399RHDR 的信息-实际上、它可能是一个自定义 P/N

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、谢谢!  这是完美的。  交易完成。

    Chris