This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Matter Lock 示例的编译二进制映像的大小?

Guru**** 3000070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1060833/cc1352p7-how-large-is-the-compiled-binary-image-of-the-matter-lock-example

器件型号:CC1352P7

客户正在 对 GitHub 上的 Matter 示例进行评估 、并希望了解此演示的闪存使用情况。

是否有人对此演示有经验、并可以告诉我该演示的已编译.bin 映像有多大?

由于客户还需要 OAD、OAD 与 Matter 所需的内存是多少? 它是否需要两个图像的空间?

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    我已就此联系相关资源。 我会在收到回复后尽快回复您。

    此致、

    Siddanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    包括 所有 Matter 组件在内的锁定应用演示将需要大约577 KB 的闪存。

    此时、我建议使用外部闪存来存储 OAD 映像。 当前未启用 OAD、但估计应在2022年第1季度完成。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您提供的信息!

    此致、

    水阳