Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-CC2652RSIP, CC2652RSIP, LAUNCHXL-CC26X2R1, CODECOMPOSER, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC2652RSIP、 LAUNCHXL-CC26X2R1、 CODECOMPOSER、 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
大家好!
我在 ZigBee-linux-sensor-cloud 评估期间遇到了这个问题。
我在这里关注了所有的注意事项
并成功启动 ./zigbeeHAgw。
尽管如此,ZStack Server 仍然失败。 请检查附件中的日志。 它们是可重复的、通常是这样、这就是我只进行第一次尝试的原因。 在持续重启期间、没有任何变化。
e2e.ti.com/.../LinuxGatewayFailedToStart.txt
您能帮我运行吗?
其他信息:
===
LSB_RELEASE -A
没有可用的 LSB 模块。
分销商 ID:Ubuntu
说明:Ubuntu 18.04.1 LTS
发布日期:18.04
代号:生物
===================
刻录工具:
Uniflash 云。
===================
ZNP 二进制文件
从来源获取、如 QuickStartGuide 中所示
(ZigBee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1/Firmware/ZNP/CC2652R1LP_GW_ZNP_UART.hex)
===========================
要构建的服务器平台:
x86 (与 QuickStartGuide 一样)
P.S. 很久以前、我发现较旧的服务器存在与 HA1.2 ZStack 相关的此类问题。 关键是服务器启动之间的时间安排...
可能是我在会话期间遇到的两个 ttys 有问题?
[7411.878046] USB 1-3:使用 xhci_hcd 的新型高速 USB 器件编号14
[7412.026458] USB 1-3:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=bef3
[7412.026459] USB 1-3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
[7412.026460] USB 1-3:产品:XDS110 (03.00.00.18)嵌入 CMSIS-DAP
[7412.026461] USB 1-3:制造商:德州仪器
[7412.026462] USB 1-3:序列号:LSPR0023
[7412.027281] CDC_ACM 1-3:1.0:ttyACM0:USB ACM 设备
[7412.127922] CDC_ACM 1-3:1.3:ttyACM1:USB ACM 器件
[7412.229092] hid-generic 0003:0451:BEF3.000A:hiddev2、hraw7:USB HID v1.11器件[Texas Instruments XDS110 (03.00.18) Embed with CMSIS-DAP] on USB-0000:00:14.0-3/input5
由于我正在使用 LP-CC2652RSIP、是否可能是服务器混淆了要使用的服务器是哪一个?
您可以看到。 NPI 已启动...
在 Чт ноя 25 11:28:21 MSK 2021上启动 NPI、cmd './NPI_lnx_x86_64服务器 NPI_Gateway.cfg '
[11:28:21.990,472][NPISRVR/Main] UNMSKBL:
[11:28:21.990,529][NPIRVR/Main] UNMSKBL:********
[11:28:21.990,534][NPIRVR/Main] UNMSKBL:* NPI Server v1.0.2D *
[11:28:21.990,537][NPIRVR/Main] UNMSKBL:********
[11:28:21.990,539][NPIRVR/Main] UNMSKBL:
启动阶段1成功完成、服务器在 Чт ноя 25 11:28:21 MSK 2021上启动(NPI_PID=16509)
但据我所知, 它只是在启动时打开端口....
Maxim Uvarenkov