主题中讨论的其他器件:CC2538
大家好、
我已使用此产品设置系统:
-用于 EndDevice 的 MGM220P
- CC2538-CC2592EM-RD 用于协调器
-用于管理系统的 RevPi Core 3+
对于 EndDevice、一切正常。
在 RevPi 上、我安装了 zigbee2mqtt、在我的协调器上安装 了 JH_2538_2592_ZNP_USB_20201010。
我的所有系统工作正常,但客户安装有此问题:
-协调器停止发送消息,但 zigbee2mqtt 上没有错误消息
-当我们看到没有收到消息时,我们尝试设置允许加入,结果如下:
info 2021-11-24 09:01:15: Zigbee: allowing new devices to join. error 2021-11-24 09:01:16: Failed to call 'BridgeLegacy' 'onMQTTMessage' (Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at Object.func (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:322:27) at Queue.executeNext (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
更多信息:
Zigbee2mqtt 版本:1.21.2
ZigBee-herdman 版本:0.13.149
协调员 CC2538修订版:20201010
键入 Stack:zStack30x
我对我的协调器的源代码没有任何访问权限、因此我无法在此代码中进行调查。
我有一些问题:
-您能了解我的协调员可以使用的其他软件的相关信息吗?
-我需要连接60个没有路由器的儿童。 是否想将其他设备用作协调器?
——对这个问题有什么想法或需要调查的线索?
此致、
最大