This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:Zigbee2mqtt 未接收到制造商名称和型号标识符

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC2652R, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1056926/lpstk-cc1352r-manufacturername-and-modelidentifier-not-received-by-zigbee2mqtt

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC2652R、 CC1352R

您好!

我有一个占位传感器连接到 LPSTK-CC1352R (用作终端设备)。 我在 RPi 上使用 zigbee2mqtt (使用 seposto 作为代理)、在 CC2652R 上使用它作为协调器。

在 Pi 上的 zigbee2mqtt 终端中、我可以看到占用状态(0或1)、并且我的设备已加入网络。 我的问题是似乎无法读取 ManufacturerName 或 ModelIdentifier、如其所述:"收到 来自不受支持的器件的消息、该器件具有 Zigbee 模型""和制造商名称"。"

我还有一个占位传感器连接到 CC2652R (ZED)、它非常适合该传感器。 我比较了头文件和 zcl_config 文件、它们看起来是相同的。 除了这些代码行之外、还添加了必要的群集/归属(两个板使用的代码行完全相同):

有什么关于它为什么不能在我的 CC1352R 板上工作的想法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用监听器检查制造商名称和型号标识符是否从您的 CC1352R 器件正确发送。 如果是、问题可能出在 zigbee2mqtt、我建议您就 zigbee2mqtt 讨论者提出这样的问题、perhpas  也可以提供一些帮助、因为他帮助开发此软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 现在已使用监听器、连接设备后、不会对其进行访谈。 因此不会发送 ManufacturerName 和 ModelIdentifier。 有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caroline、

    您是否遵循了此 类似 E2E 主题中的所有说明?  如果您使用默认应用程序示例而不是 SampleApp、行为是否会发生变化?  您将哪些固件和 SDK 版本用于 ZNP 和 ZED?  如果您提供监听器日志,可能会有所帮助,但是根据您对问题的描述,我同意与 YK 一起询问 zigbee2mqtt 专家。

    此致、
    Ryan