This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:使用 CC2650 Launchpad 对 CC2538进行编程

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1052056/cc2538-programming-cc2538-with-cc2650-launchpad

器件型号:CC2538

您好!

我尝试使用上述 launchpad 对 CC2538进行编程、但无法对微控制器进行编程、

我是否需要具有 CC2538的外部晶体振荡器? 还是32KHz 内部时钟可以编程?

原理图:

         

我在 J4和 launchpad 之间实现了直接的引脚对引脚连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要使用外部32MHz 晶体进行编程。 只有32kHz 不起作用。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我无需外部晶体即可对控制器进行编程。 我可以更改 LED 状态、数据表中也指出有一个内部 RC 振荡器、但我不能使用宫颈混合。

    我有一个评估板、串行通信在具有32MHz 晶体的评估板上工作正常、但如果没有晶体、串行通信在我的板上不工作。

    在我的板上、我连接了一个未配置的时钟发生器、它产生4kHz 时钟。 因此、在 FW 中、我尝试使用内部 RC 振荡器配置时钟、我将系统时钟设置为16MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    抱歉、我的错误;我完全忘记了16MHz RC 振荡器。

    要验证串行端口、是否可以尝试使用串行引导加载程序? 由于引导加载程序使用内部 RC 振荡器并通过串行方式进行通信、因此这有助于将问题隔离到软件中的器件串行配置或硬件连接中的某个器件串行配置。

    如果情况并非如此、您是否尝试运行 Driverlib UART 示例等示例代码? 默认情况下、这会为系统和 I/O 使用外部晶体、但您可以将其更改为内部 RC (值显示在 driverlib 软件包的 sys_ctrl.c 文件中)。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统时钟配置有问题、问题得到解决、谢谢、