This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:Z-Stack Linux 网关(ZigBee-linux-sensor-to-cloud)

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2652RSIP, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1056584/cc2652rsip-z-stack-linux-gateway-zigbee-linux-sensor-to-cloud

器件型号:CC2652RSIP
主题中讨论的其他器件:CC2531、 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK、 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

大家好!


我正在努力 将我们基于 Linux 的 ZigBee 产品 ZigBee 网关(基于 CC2531)迁移到更新的硬件和软件、即 CC2652RSIP 和新版本的堆栈。 您的同事告诉我、我应该使用最新的 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK。 这是第一个困惑点。

我单击了该链接

https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 

和下载(通过 Google 找到链接)

SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK_5.20.00.52

推出日期:2021年 7月14日

还可以。  

但是、我偶尔会发现、也有这种情况  

https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

也就是...  

版本:5.30.01.01
发布日期:2021年11月23日
那么、第一个问题是-我应该使用这两个问题中的哪一个?

下一个。  

我从这个"Project Zero"开始、但稍后我发现了这个链接

https://www.ti.com/tool/download/ZIGBEE-LINUX-SENSOR-TO-CLOUD/1.0.0

损坏。

Fortunatelly、我之前已经下载了网关安装程序。  

问题是为什么删除了它? 它不再受支持?

我想在开始产品迁移之前使用它来测试软件。

此致、

Maxim Uvarenkov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

     SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 是 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 在名称更改后的延续。  CC13X2-26X2-SDK 命名规则将不再用于支持将在未来季度更新中使用的 CC13XX-CC26XX-SDK。  SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 为相同的 SimpleLink 软件解决方案提供最新更新、因此我建议您使用此版本进行评估。

    删除 ZigBee-linux-sensor-on-cloud 下载页面是一个错误、我目前正在努力纠正该错误。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!