This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:2.4G 基本收发器(rfechoTX/RX)和协议栈收发器问题

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1056084/cc2652p-2-4g-basic-transceiver-rfechotx-rx-and-protocol-stack-transceiver-issue

器件型号:CC2652P

大家好、

问题:使用协议栈时、可以在较高的温度下保持通信。 但是、当使用基本收发器时、通信在同一个环境中会快速中断。

客户想知道原因是什么。 在堆栈的底层是否有任何频率-温度校正? 是否可以向基本收发器添加类似的校准程序?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    当您说协议栈时、您指的是什么协议和数据速率?

    当您谈到基本收发器时、您使用了哪些示例和数据速率?

    所有补偿均在射频驱动器级别完成、并且应在堆栈和基本示例上通过温度实现类似的性能。

    此致、

    AB