This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:为了与旧器件兼容、是否有方法不使用 CC26x2的 TC Link 密钥?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1056112/cc2652p-is-there-a-way-to-not-use-the-tc-link-key-for-cc26x2-in-order-to-be-compatible-with-old-devices

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC2530

我的客户使用 CC2652P 作为 CC2530路由器和运行旧堆栈(不是 Zigbee 3.0)的终端设备的协调器。 通过禁用 tc_linkkey_join、CC2530器件在没有 TC Link Key 的情况下运行。 我知道、在 Zigbee 3.0中、TC Link 密钥是必需的、 并且无法与 tc_linkkey_join=off 的旧器件兼容、但客户的应用需要与这些器件兼容。 如果搁置 Zigbee 3.0强制性要求、这意味着将 CC2652P 用作某种专有模式、是否可以在没有加密的情况下不使用 TC Link 密钥并传输 NWK 密钥?

谢谢!

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    SimpleLink SDK 默认将 BDB_DEFAULT_TC_require_key_exchange 设置为 false。   如果没有加密、则无法发送 NWK 密钥。  我知道全局 TCLK 用于传输网络密钥、但您可以设置预配置 的 DEFAULT_KEY 或将  DEFAULT_TC_LINK_KEY (不建议用于与 Zigbee 3.0器件的互操作性)更改为已知值进行补偿。  以下 是 用户能够解决的最近类似 E2E 主题。

    此致、
    Ryan