This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:I/O 控制

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1055593/cc2530-i-o-control

器件型号:CC2530

大家好、这是有关 RS485的 CC2530控制信号的问题 。

当将 CC2530 P0.2/P0.3设置为 UART 端口时、UART 转换为 RS485 (ADM3485EARZ)、CC2530 P0.5 充当 RS485的 RTS 以控制 TX 和 RX。

CC2530 P0.5 有时会持续几秒钟的高电平逻辑(大约每20分钟或30分钟重复一次)、这将导致 RS485连接失败并重新连接。

如何避免 CC2530 P0.5的这种异常控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    您评估的是什么堆栈、该解决方案的版本是什么以及您使用的硬件是什么? 您可以考虑切换到次级引脚配置(TX P1.6、RX P1.7、RT P1.5、CT P1.4)或监控您的硬件/软件、以发现 引脚上高电平逻辑的根本原因。

    此致、
    Ryan