This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:能否连接到正在运行的目标进行调试?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1055499/cc2530-can-i-connect-to-a-running-target-for-debug

器件型号:CC2530

CC2530是否支持 CC26xx CAN 等“连接到正在运行的目标”? CC2530在某个时候挂起进行调试后、我想连接到它。 谢谢!

此致、  

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    IAR EW8051支持 Project 选项卡中的"Debug without Download"功能。

    此致、
    Ryan