This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520

Guru**** 3000070 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2531, CC2520, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1054807/cc2520-cc2520

器件型号:CC2520
主题中讨论的其他部件:CC2530、 CC2531、 Z-stack

我最近通过客户支持中心创建了一个案例、案例号为 CS0763646、询问开发基于 Zigbee 的解决方案(Zigbee 终端设备 ZED)所需的硬件和软件堆栈解决方案、该解决方案将与 Itron Openway Centron 电力公用事业计量表(即 Zigbee 协调器(ZC)进行通信。  似乎满足我们需求   的硬件产品包括:CC2520、CC2530或 CC2531。  我认为 CC2520的匹配是正确的、因为它支持 Itron Openway Centron 电力公用事业计量表使用的2.4GHz 传输。

在查看 TI 网站时,Z-Stack 3.0.2似乎 支持上述所有三种硬件解决方案(www.ti.com/.../Z-STACK)。

我有2个设计问题:

1.您能否确认 CC2520是用于与 Itron Openway Centron 电表通信的正确芯片?

2.您能否确认要使用的 Z-Stack 支持 Itron Openway Centron 仪表使用的智能能源规范 v1.1。  我列出此问题是因为我在 Z-Stack 3.0.2文档中找不到支持智能能源规范 v.1.1的任何参考。  请参阅随附的 Itron PDF、其中介绍了它们的仪表。 在第2页大约1/2步下的右列是以下语言:此外,每个 Centron Bridge 出厂时都配备了 ZigBeeRegistered无线电芯片(Smart Energy Profile v1.1),以提供一条进入家庭的内置通信通道,用于数据显示、负载控制和需求响应。   

客户支持中心的 Ray Vincent Aranzaso 建议我在 E2E 设计支持组提交一个案例、以解答我的问题。

  e2e.ti.com/.../101222SP05-CENTRON-Bridge-Meter_5F00_Web.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arland、

    Z-Stack 3.0.2仅支持 Zigbee 3.0配置文件、而不支持智能能源。  同样、存档的 Z-Stacks 也不会向后移动到足以支持 SE 配置文件的程度。  因此、CC2520是您的最佳机会、因为其收发器设计为开发人员 提供了使用 所需的特定 Zigbee 应用/配置文件与其进行通信的最佳机会。  遗憾的是、TI 没有提供有关此最终用例的任何示例、不过您可以通过在线搜索找到更多资源。  DSR 为 SimpleLink CC13X2/CC26X2产品提供 Z-BOSS、此第三方堆栈支持 SE 1.4、但您必须联系他们、以了解与 SE 1.1的向后兼容性以及进一步的支持。

    此致、
    Ryan