This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:ZigBee Subghz

Guru**** 3000380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1053567/cc1352p-zigbee-subghz

器件型号:CC1352P

Zigbee subghz 支持“即将推出”已有很长一段时间。 正在寻找堆栈/EVM 支持/通用方向指导等  有更新吗?  更喜欢通过 Lora 的路线、但需要很快开始…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.L:

    我已将此问题分配给了其他人。 他们应尽快答复。

    BR、
    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.L:

    Zigbee Sub-GHz 规范的发布取决于连接标准联盟(CSA)、最初的时间表计划于2021年下半年发布、但此后一直延迟到2022年上半年。  TI 仍然 是此协议的积极且投资巨大的推动 者、一旦该协议栈正式发布、TI 将立即提供该协议栈。  您可以作为成员加入 CSA、也可以联系 TI 代表了解重要日期。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。  鉴于开发最终产品并使其商业化所需的时间、我对官方联盟的祝福不太关心、更关心开始实施。  我们在多个有 TI 的保密协议下工作、您将分发一个显示台式网络的视频。  我认为这已经足够开始了。  如果我们支付7万美元加入联盟、我们是否可以访问此演示固件?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、S.L、

    我将向您发送一份朋友请求、请接受、以便我们可以通过私人消息进一步讨论此问题。  请记住、Zigbee Sub-GHz 产品认证需要加入 CSA。

    此致、
    Ryan