This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 射频串行引导加载程序

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1052113/rf-serial-boot-loader

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

您可以根据请求进行检查并提供建议吗?

"

我正在处理射频串行引导加载程序、但它不工作。 我遵循随附文档中的配置、但它仍然无法正常工作。

在我的设置中:

我使用具有以下配置的图像对射频板进行编程,并将“DIO_6”锁存到接地端。 然后重新启动主板以发现后门引脚处于低电平有效状态,因此进入引导加载程序并运行软件应用程序“sblAppEx.exe”。 但它无法正常工作。 配置如下:

SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL=0x00

SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE=0xC5

SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER=0x06

SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENAB=0xC5

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

e2e.ti.com/.../swra466c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Furkan、

    您能给我提供更多信息吗?

    到底什么是不起作用的、您看到了什么?

    如何配置 BL 引脚、您是否使用了 SysConfig 或是否在代码中修改了它?

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用"预定义符号"而不是代码中的符号来配置它们。 这个问题已经解决、现在我可以通过串行引导加载程序向射频发送一个映像。

    非常感谢您的支持。