This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:CC2651R3的最大 TX 功率为7dBm???

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1052145/cc2651r3-the-maximum-tx-power-of-cc2651r3-is-7dbm

器件型号:CC2651R3
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

在 SDK 5.30中 CC2651R3的 SysConfig 文件中、可将 TX 功率设置为7dBm。 是?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议设置一个位于数据表范围内的 TX 功率。

    对于 CC2651R3、最高 TX 功率为5dBm (数据表)。

    也许此资源对 您有所帮助:https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_00_56/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/cc13xx_cc26xx/software-on-cc13x1x-26x1x.html#choosing-launchpad-for-development

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aries、

    我看到您所指的内容、并注意到 CC2651R3器件的 SysConfig 元数据的 pasetries.json 文件中的其他 PA 表条目。  我将跟进软件研发、进一步确定原因、我希望很快就能纠正。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是活动版本和预览版本之间的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不应产生影响。  最大输出功率为+5dBm。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 CC2651R3"ti_radio_config.c"的代码、该代码由 SysConfig 1.10基于 SDK5.30生成

    // 2400 MHz, 5 dBm
    RF_TxPowerTable_Entry txPowerTable_2400_pa5[TXPOWERTABLE_2400_PA5_SIZE] =
    {
        {-20, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(8, 3, 0, 2) },
        {-18, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(10, 3, 0, 3) },
        {-15, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(13, 3, 0, 3) },
        {-12, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(15, 3, 0, 5) },
        {-10, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(17, 3, 0, 5) },
        {-9, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(19, 3, 0, 6) },
        {-6, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(18, 2, 0, 9) },
        {-5, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(19, 2, 0, 11) },
        {-3, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(23, 2, 0, 11) },
        {0, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(25, 1, 0, 19) },
        {1, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(28, 1, 0, 22) },
        {2, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(31, 1, 0, 25) },
        {3, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(36, 1, 0, 29) },
        {4, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(23, 0, 0, 29) },
        {5, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(31, 0, 0, 56) },
        {6, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(43, 0, 0, 61) },
        // The original PA value (6.5 dBm) has been rounded to an integer value.
        {7, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(63, 0, 0, 0) },
        RF_TxPowerTable_TERMINATION_ENTRY
    };

    这是 CC2651R3"ti_radio_config.c"的代码、该代码由基于 SDK5.20的 SysConfig 1.10生成

    // 2400 MHz, 5 dBm
    RF_TxPowerTable_Entry txPowerTable_2400_pa5[TXPOWERTABLE_2400_PA5_SIZE] =
    {
        {-20, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(6, 3, 0, 2) },
        {-18, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(8, 3, 0, 3) },
        {-15, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(10, 3, 0, 3) },
        {-12, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(12, 3, 0, 5) },
        {-10, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(15, 3, 0, 5) },
        {-9, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(16, 3, 0, 5) },
        {-6, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(20, 3, 0, 8) },
        {-5, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(22, 3, 0, 9) },
        {-3, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(19, 2, 0, 12) },
        {0, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(19, 1, 0, 20) },
        {1, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(22, 1, 0, 20) },
        {2, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(25, 1, 0, 25) },
        {3, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(29, 1, 0, 28) },
        {4, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(35, 1, 0, 39) },
        {5, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(23, 0, 0, 57) },
        RF_TxPowerTable_TERMINATION_ENTRY
    };