This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRXEBK:CC2530DK 是否可用?

Guru**** 2928930 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1051894/smartrftrxebk-is-the-cc2530dk-available

器件型号:SMARTRXEBK
Thread 中讨论的其他部件:CC2530Z-stack

您好!  

我的客户将使用 CC2530开发 ZigBee 路由器。  

我找不到 CC2530DK 的可订购页面来指导客户的开发工具。

我认为 CC2530DK 已不再可用。 对吗?

SMARTRTRXEBK 能否支持 CC2530?

能否在 DK 中使用 SMARTRXEBK 而不是 SmartRF05EB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道 CC2530DK 不再提供。 根据我的经验、您可以在 DK 中使用 SMARTRXEBK 而不是 SmartRF05EB、但 SMARTRXEBK 和 SmartRF05EB 的外设连接不同。 如果要运行 Z-Stack 示例、则需要修改示例中的硬件设置。