This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530+CC2592的 TX 功率

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1051396/cc2530-tx-power-of-cc2530-cc2592

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、 CC2592

使用 SmartRF Studio 7测试 TX 功率、设置  PA_POWER=0xf5、获取最大 TX 功率21dBm。

但是、在对我们的 FW (十六进制文档)进行编程后、在 PA_POWER 寄存器中使用相同的设置、只能获得10dBm 的 TX 功率。

是否在 FW 中对寄存器有任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图是否参考 https://www.ti.com/lit/an/swra465a/swra465a.pdf ? 当您提到"但在对我们的固件(十六进制文档)进行编程后、在 PA_POWER 寄存器中使用相同的设置、只能获得10dBm 的 TX 功率。"时、您使用什么项目来测试此情况? 是 Z-Stack 示例吗? 如果是、您能否详细说明您使用的是哪一个以及哪个 Z-Stack 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁您好、

    除了 YK 所说的内容外、请确保您的项目已定义 HAL_PA_LNA_CC2592。  如果使用 Z-Stack 3.0.X ZNP、您将需要应用 E2E 帖子中的已知问题和修复项21。  您能否根据 过去的 E2E 主题澄清您的硬件配置?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我通过在我们的固件中设置正确的寄存器来解决这个问题。