This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:关于电池电压和温度传感器

Guru**** 2961920 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1134587/cc2652p-about-the-battery-voltage-and-temperature-sensor

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
  • 我需要在不使用 ADC 采样的情况下获得电压、我在文档中询问了温度传感器和电池电压收集。但 文档仅提供了用于获取温度的接口、而不是电压的接口、我想知道是否可以获得电池电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 AON 电池监控器 Driverlib 函数、以获得有关如何在应用中使用该函数的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    //! \brief 获取电池监控器的测量结果。
    //!
    //! 此功能将返回当前电池监控器测量值。
    //! 每个周期都会更新电池电压测量值。
    //!
    //! 注意:返回的值未进行符号扩展!
    //!
    //! 注意使用函数\ref AONBatMonNewBatteryMeasureReady()来测试
    //! 测量值的变化。
    //!
    //! 返回电池电压的当前电池监控器值
    //! 测量值 格式大小<3.8>、单位为伏特。
    //!
    //! \sa AONBatMonNewBatteryMeasureReady()

    该返回值如何解析? 我已获得 uint32_t 766。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    取得到的值并将其除以256、例如766/256 = 2.992V。 您可以将其乘以1、000得到毫伏、例如2.992*1000 = 2992mV。  这是由 NVOCMP 驱动器通过 NVOCMP_checkVoltage 完成的、 如 NVOCMP_MIN_VDD_FLASH_MV 的 Z-Stack 示例中所示: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/docs/zigbee/html/zigbee/flash_memory-cc13xx_cc26xx.html#non-volatile-memory-low-voltage-detection 

    此致、
    Ryan