This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2533:CC2534:RF4CE LPRF 服务器问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: REMOTI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1134619/cc2533-cc2534-rf4ce-lprf-server-question

器件型号:CC2533
主题中讨论的其他器件:RemoTI

以下版本的 LPRF 服务器是否为 TI 的官方版本?
https://github.com/TI-LPRF-Software/RemoTI-Linux

如果不能、您可以分享从 TI 获取最新版本的链接/程序?
我们使用的是几年前从 TI 收到的几乎相同的源、并且在 UART 中经常遇到同步超时和 FCS 错误。 我们想知道是否有针对该问题的修复。

谢谢、
Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    链接的 GitHub 资源是 德州仪器 RF4CE 应用示例、适用于使用 CC253x RNP 的 Linux 主机。  它用于演示/评估目的、并非官方解决方案或产品。  RemoTI 资源在几年内未更新、因为 TI 已停止使用  RF4CE 协议进行进一步开发。  因此、资源仍然可用、但无法为发现的问题提供支持。

    此致、
    Ryan