This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:CC2652P7和 CC2652R7 Launchpad

Guru**** 2862750 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1134579/cc2652p7-cc2652p7-and-cc2652r7-launchpad

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件:CC2652R7

我在这里读出的内容需要2652P7、但 R7 数据表中也提到了这一点、以支持此功能。R7有一个固定垫。  这些版本之间有何不同?  P 是否已过时并替换为 R?

当前适用于 R7的 SDK 是否也支持 Matter? 是否为 P7使用 Launchpad? 是否有表格显示了所有不同 CC2652版本之间的差异?