Other Parts Discussed in Thread: CC2538
您好!
我在 CC2538上使用 Zigbee 3、我想在通用应用中实现 MT。 我所做的唯一一件事是启用 MT 标志。 要使用 Z-Tool、我还需要做什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Panagiotis、您好!
基本上比较 ZNP 和 GenericApp 项目、了解与 MT 接口相关的任何差异、并进行相应调整。 SimpleLink 器件中对此进行了记录 、这些器件还可能提供一些有关您可能还需要执行哪些其他操作的线索。 您还需要确认 Z-Tool 使用由 NPI 层配置的正确 UART 波特率和流控制设置。
此致、
Ryan
我建议定义 ZTOOL_P1、将 CDC 库添加到链接器和编译器预处理器目录中、并进一步调试 HalUARTInit 以及其他 NP/MT 接口初始化 API。 由于您已对 ZNP 项目进行了有效设置、因此您可以比较两者之间的设置/初始化。 https://e2e.ti.com/f/1/t/921097
此致、
Ryan
我在 zclGenericApp_Init 中添加了 bdb_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_formation);它现在可以正常工作。
最后一个问题。 当我执行 SYS_RESET 时、UART 将失去连接、我必须拔下并插入 USB 才能再次工作。 这是否应该发生?如果不应该发生,我如何避免重新服用该药物?