This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:Z-Stack 3.0和"无安全性"

Guru**** 2961050 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, CC2538, Z-STACK-ARCHIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1134797/cc2651p3-z-stack-3-0-and-no-security

器件型号:CC2651P3
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK、 CC2538、 Z-stack-archive

我们需要与不使用任何安全功能的传统 Zigbee 设备进行通信。 在之前的 Z-Stack 版本中、我们可以定义"secure=0"来实现这一点吗? 我在 Z-Stack 3.0中看不到此选项。 我确实看到我可以取消定义"ZStack_security"、但我不知道这是否符合我们的需求。 请提供建议。

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您无法在 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 随附的 Z-Stack 3.X.0上使用"无安全性"选项。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    使用 CC2651与 Zigbee "无安全保护"器件进行通信时、我们有哪些选择?

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SimpleLink CC26XX 非安全 Z-Stack 通信没有选项。  您将需要采用传统的 Zigbee CC253X 器件和 Z-STACK-ARCHIVE 软件解决方案、或在 CC2651上开发能够与非安全 Zigbee 器件通信的定制 TI 15.4-Stack 解决方案。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确认一下、CC2538将支持支持不安全的传统 Z-Stack?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2538支持 Z-STACK-ARCHIVE 中列出的所有堆栈。  也许 Z-STACK-MESH、Z-STACK-Lighting 或 Z-STACK-HOME 可以满足您的需求。  由于这些 解决方案的使用率下降、很难记住。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我认为我很清楚 CC2538选项。 但是、我们可能需要使用 CC2651。 要进行确认、您是否认为可以使用"TI 15.4 Stack "在 CC2651上实施非安全 Zigbee 协调器? 请注意、我们的协调器只需与一个或多个非安全 Zigbee 休眠终端设备通信、这些设备将由我们的协调器作为其父设备。 因此、我们可以简化 Zigbee 协调器的实现(例如、无需支持 Zigbee 路由)。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 15.4-Stack 是 Z-Stack 通信的底层。  只要协调器/收集器也不尝试与安全 Zigbee 器 件进行通信、就可以使用 TI 15.4-Stack 支持的 IEEE 802.15.4 MAC/PHY 通信来复制非安全 Zigbee 数据包。  TI 尚未确认这一点、 我也不知道有任何 与此申请类似的应用成功案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道我们如何从 TI 获得实现这一目标的确认? 在我们开始沿着这条道路前进之前、最好有这样的结果。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不再投资非安全 Zigbee 解决方案。  您可以获取 LP-CC2651P3 、并进一步评估是否能够使用 TI 15.4-Stack 作为 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 的一部分与传统 Zigbee 器件进行通信。

    此致、
    Ryan