Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RB, CC2531, CC2652RB, Z-STACK, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, CC2541, UNIFLASH, CC2530, CC2591, CC2520, MSP430F5437A
主题中讨论的其他器件: CC2531、 CC2652RB、 Z-STACK、 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK、 CC2541、 UNIFLASH、 CC2530、 CC2591、 CC2520、 MSP430F5437A
我有 一个简单的测试设置、其中包括运行 ZR_genericapp 的 LP-CC2652RB 和由 Z-Tool 控制的 CC2531Dongle。 两台设备都是路由器、使用相同的 PANID 和信道掩码、安全性被禁用、没有可用的协调器。
- Z-Tool: ZB_START_NETWORK CC2531生成 LinkStatus 消息
- CCS:启动 ZR_genericapp
- Z-Tool:ZB_permit_Join_Request
- CC2652RB:按按钮1加入网络
- 稍等片刻
- CC2652RB: 按 button2强制显示链接状态消息=>(未成功)
这是程序的典型监听。
- 发送多个关联请求/关联响应的原因可能是什么? 这是否意味着发起设备会进行一些重试?
- 我没有解释“ Accociation Request/Accociation responses”之间的 DataRequest
121 1970-01-01:23:29、610176 0x55b3广播 ZigBee 89链路状态
122 1970-01-01:23:44、636949 0x55b3广播 ZigBee 89链路状态
123 1970-01-01:23:59、667065 0x55b3广播 ZigBee 89链路状态
124 1970-01-01:24:02、709998 IEEE 802.15.4 168保留
125 1970-01-01:24:069758广播 IEEE 802.15.4 70信标请求
126 1970-01-01:24:09、073059 0x55b3 ZigBee 88 Beacon、src:0x55b3、EPID:8F:00:02:CA:25:00
127 1970-01-01 01:24:09、333913 00:12:4b:00:14:F4:C5:4D 0x55b3 IEEE 802.15.4 81关联请求、FFD
128 1970-01-01:24:09、334969 IEEE 802.15.4 65采集
129 1970-01-01 01:24:09、582975 00:12:4b:00:14:F4:C5:4D 0x55b3 IEEE 802.15.4 78数据请求
130 1970-01-01:24:09、583935 IEEE 802.15.4 65采集
131 1970-01-01 01:24:09、585199 00:12:4b:00:19:36:8b:28 00:12:4b:00:14:F4:C5:4D IEEE 802.15.4 87关联响应、PAN:0x4711 Addr:0xddf6
132 1970-01-01:24:09、586447 IEEE 802.15.4 65采集
133 1970-01-01:24:12、603202 00:12:4b:00:14:F4:C5:4D 0x55b3 IEEE 802.15.4 81关联请求、FFD
134 1970-01-01:24:12、604258 IEEE 802.15.4 65采集
135 1970-01-01:24:12、851312 00:12:4b:00:14:F4:C5:4D 0x55b3 IEEE 802.15.4 78数据请求
136 1970-01-01:24:12、852272 IEEE 802.15.4 65 Ack
137 1970-01-01:24:12、853801 00:12:4b:00:19:36:8b:28 00:12:4b:00:14:F4:C5:4D IEEE 802.15.4 87关联响应、PAN:0x4711 Addr:0xddf6
138 1970-01-01:24:12、855048 IEEE 802.15.4 65采集
139 1970-01-01:24:14、694308 0x55b3广播 ZigBee 92链路状态
140 1970-01-01:24:15、870273 00:12:4b:00:14:F4:C5:4D 0x55b3 IEEE 802.15.4 81关联请求、FFD
141 1970-01-01:24:15、871329 IEEE 802.15.4 65采集
142 1970-01-01 01:24:16、119346 00:12:4b:00:14:F4:C5:4D 0x55b3 IEEE 802.15.4 78数据请求
143 1970-01-01:24:16、120306 IEEE 802.15.4 65 Ack
144 1970-01-01:24:16、121513 00:12:4b:00:19:36:8b:28 00:12:4b:00:14:F4:C5:4D IEEE 802.15.4 87关联响应、PAN:0x4711 Addr:0xddf6
145 1970-01-01:24:16、122761 IEEE 802.15.4 65采集
146 1970-01-01:24:19、139849 00:12:4b:00:14:F4:C5:4D 0x55b3 IEEE 802.15.4 81关联请求、FFD
147 1970-01-01:24:19、140904 IEEE 802.15.4 65采集
148 1970-01-01 01:24:19、387955 00:12:4b:00:14:F4:C5:4D 0x55b3 IEEE 802.15.4 78数据请求
149 1970-01-01:24:19、388914 IEEE 802.15.4 65采集
150 1970-01-01:24:19、391349 00:12:4b:00:19:36:8b:28 00:12:4b:00:14:F4:C5:4D IEEE 802.15.4 87关联响应、PAN:0x4711 Addr:0xddf6
151 1970-01-01:24:19、392596 IEEE 802.15.4 65采集
152 1970-01-01:24:29、722092 0x55b3广播 ZigBee 92链路状态
153 1970-01-01:24:44、751516 0x55b3广播 ZigBee 92链路状态
感谢您的支持!
Wolfgang