This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:ZigBee CC26552协调器、终端设备连接

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1047433/cc2652r-zigbee-cc2652-coordinator-end-devices-connectivity

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK、 SysConfig

尊敬的 TI:

我已根据 CC2652创建了一个协调器、并使用 了 C:\TI\Zigbee 3_0_Linux_Gateway_1_0_1_1\Firmware\ZNP 中的固件。 最初、它运行良好、后来当我尝试添加更多器件时、协调器不允许添加、器件数量为12、我们面临一个奇怪的问题、即器件自动配对和移除、这会持续下去。 可能是什么问题、我怀疑终端设备已尝试与另一个集线器配对良好、请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供监听器日志、以便用于检查无线传输的确切情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthick、

    如果我正确地记得、ZigBee-Linux-sensor-cloud 演示软件中包含的 ZNP 固件使用 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK v3.40、该版本目前已经非常过时。  我建议您改用最新(v5.20) SDK 来构建新的 ZNP 映像。  这将修复在过去一年中已解决的任何 Z-Stack 错误、并允许您进一步配置 Zigbee 网络设置、例如 NWK_MAX_DEVICE_LIST (通过 SysConfig -> Z-Stack -> Network ->  Network Maximum Device List 进行设置)。  增大网络大小时还需要考虑其他变量、 有关更多信息、请参阅 SWRA650和 Z-Stack 用户指南。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Ch-trace1.psdHere是问题的跟踪文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监听器日志包含多个信标请求、但没有其他内容。  这对于进一步调试该问题不是很有用。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在进行布线时遇到了一些问题、顺便说一下、我需要知道如何检查 ZNP 中的死节点、我是说我添加了几个器件、并且某些器件由于终端器件中的硬件故障而未正确移除、 在这种情况下、我觉得器件条目已满、在这种情况下、我如何检查器件表条目或如何清除不必要的条目?

    此外、是否可以从一个 ZNP 获取备份并将其恢复到另一个 ZNP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. ZigBee 3.0协调器和路由器会在子老化超时后自动淘汰死机终端设备。 您不需要自己来处理它。

    2.您可以参考 https://www.ti.com/lit/an/swra671/swra671.pdf 来备份和恢复 ZNP/Coordinator  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、还有一个问题、如果我刷写新固件、配对的 Zigbee 终端设备是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据建议、我尝试使用最新的5.2 SDK 更新固件、配对的器件是否可以正常工作而不重新添加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZC/ZNP 克隆过程专门将 NV 闪存从旧器件复制到新器件、以便保留网络信息并能够顺利地继续。 因此、已加入网络的设备不必启动新的加入过程、因为它们将被克隆的 ZC/ZNP 设备识别。  如果您正在对新固件进行编程、但希望保留先前的器件信息、则确保在固件更新期间不会覆盖 NV 存储器内容。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您刷新新固件、先前的网络信息将被擦除、您必须在出厂时重置设备才能从头开始加入网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在新固件中使用相同的 PAN ID 和通道 ID,该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克隆工具无法执行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您再次保留 NV 内存、则将恢复之前的网络信息。  否则、即使使用相同的 Pan ID 和信道、设备也必须重新加入、因为 ZC/ZNP 不再具有网络密钥、TC 链接密钥、关联/路由表等  请提供有关克隆工具问题的更多具体信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法使用克隆工具、但它没有从所附的表屏幕截图中读取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SWRA671的第7节中解释说、必须预先定义 MT_SYS_KEY_MANAGEMENT 才能授予对安全密钥数据的访问权限。

    此致、
    Ryan