This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:可以访问多少个终端设备

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1047933/cc2530-how-many-enddevice-can-be-accessed

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack、 CC2652R

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

如果在没有路由器的情况下使用 CC2530的 ZTACK 进行网络连接、可以访问多少台终端设备?
如果 Z迎 风资源得到优化、可以访问多少台终端设备?

非常感谢。
此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    由于 CC2530用作 ZC 节点 、由于闪存和 RAM 可用性有限、它们将限制为大约40个连接的终端器件。  他们还应注意、CC253X 的 Z-Stack 3.0.X 没有计划发布、自2018年以来尚未更新。  如果 他们计划继续在此平台上进行评估、他们可以查看已知问题并修复 E2E 帖子。  我建议他们考虑使用 SimpleLink 器件(如 CC2652R)并改用 SIMPLELINK-CC3X2-26X2-SDK (每季度定期更新)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的经验、我可以在一个简单的路由器应用程序中将 NWK_MAX_DEVICE_LIST 定义为20。