This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:0x10:MEM_ERROR CC2538

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2531, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1044099/cc2538-cc2592emk-0x10-mem_error-cc2538

器件型号:CC2538-CC2592EMK
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、 CC2531、 CC2538

大家好、

对于我的项目,我使用此设备: https://www.ti.com/tool/CC2538-CC2592EM-RD  作为协调器。
我使用固件:JH_2538_2592_ZNP_USB_20201010

我使用 zigbee2MQTT 将我的协调器连接到 RevPi3+。
在我的行的末尾、我有一个 Node-RED。

我每3小时更改一次传感器的状态、但收到以下消息:

error 2021-10-06 15:06:50: Failed to call 'BridgeLegacy' 'onMQTTMessage' (Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at Object.func (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:315:27) at Queue.executeNext (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)) error 2021-10-06 15:07:13: Failed to execute LQI for 'Coordinator' error 2021-10-06 15:07:28: Adapter disconnected, stopping

也许您可以帮助我,或者您有关于此问题的信息?

此致、
Lam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要拥有此 JH_2538_2592_ZNP_USB_20201010固件的源代码才能调试此问题。 如果您使用 Ztool 在 将 CC2538-CC2592EM-RD  用作协调器的情况下测试此 JH_2538_2592_ZNP_USB_20201010固件、该固件是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经安装了带 Zboss 监听器的 CC2531监听器、并且我的数据已正确发送。

    我将尝试使用 Ztool 进行测试并发送包含新数据的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    这个问题最好在 zigbee2mqtt Github 的讨论中提出。   可能能够评论以前是否发现过此问题。  如果您重置 ZC 节点或重新启动 ZC 节点、是否会发生此问题?  可能存在内存泄漏问题。  ZDP_MgmtPermitJoiniq 似乎 因 ZMemError 而失败、您可以进一步调试 ZNP 以确定根本原因。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是 Zigbee2mqtt 错误、在我看来、cc2538固件确实发生了一些内存泄漏/损坏。 我建议 OP 与此 FW 的创建者联系以进一步调试该固件(请注意、我自己不维护任何 CC2538固件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的更多信息、Koen。  似乎应该进一步调查原始 ZNP 源、也  应该考虑 E2E 已知问题和建议的修复 E2E 帖子的第21题(以及其他问题)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢大家的帮助。

           因为正如 Koen 所说、他不维护 CC2538固件。

           在此 GitHub 上,我使用此固件--> JH_2538_2592_ZNP_USB_20201010

    • 我尝试关闭并重新启动、但它不起作用

    • 我将尝试清除 NVMEM 并检查其是否正常工作

    • 感谢 Ryan 提供有关 E2E 帖子的信息、我认为 ZC 固件无法应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在默认的 Z-Stack 3.0.2 ZNP 固件中、我找不到  mgmtPermitJoinReq 和 MEM_ERROR 之间的直接相关性。 请在恢复出厂设置(即清除 NV 存储器)后继续进行测试、并密切监视问题 发生前的网络行为和 ZNP 消息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已经尝试清除 NVMEM 的过程。 之后、我的协调员工作得很好。 我将检查它是否能及时工作、如果可以、我会向您发送消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  我被提醒注意另 一个 E2E 线程 、在该线程中、虽然与其他器件系列有关、但发现主机意外删除了 ZDO 端点(编号0)。  如果您再次遇到错误、请通过监听器日志验证是否通过网络广播允许加入请求、但不在本地应用。

    此致、
    Ryan