This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:ZigBee 网状环境下的通信距离有多远?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1046284/cc2652r-how-long-is-the-distance-that-can-communicate-under-zigbee-mesh-environment

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: CC2652P

您好、TI 专家、

我的客户认为 CC2652R 是他们的新产品。

他们正在计划将产品作为工厂中的可穿戴安全设备、并将使用 ZigBee 网状网络。

他们有一个问题、ZigBee 网状网络下的通信距离有多长。

在这种情况下、您是否有任何官方数据?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单跳距离、您可以使用 射频范围估算 器来估算它。 当它处于真实的网状环境中时、它将取决于您使用的跃点数量。 对于可行的跳数、我的体验最多为5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    YiKai 对 您的问题提供了最佳的回答。  我建议在更大的距离内使用最大发射功率+20dBm 的 CC2652P。

    此致、
    Ryan