This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:如何执行射频测试

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1045071/cc2652p-how-to-perform-an-rf-test

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

SDK: CC13x2/26x2 SDK Z-Stack 5.20.00

演示:ZNP

芯片:CC2652P1F

我们的射频工程师希望测试 Zigbee 性能。 我们应该如何构建测试环境? 是否有任何相关软件?

BR

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    射频测试通常可通过 SmartRF Studio 完成、但如果您希望更具体地控制 Zigbee 网络设置、则可以使用 Z-Tool 软件作为 ZNP 固件的主机。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan,

    1、我使用 ZNP 测试 TX 功率、我应该发送什么命令?

    2、如果我使用 SmartRF Studio 7进行测试、是否需要特定的演示?

    BR

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 SYS_SET_TX_POWER 设置 ZNP TX 功率(以 dBm 为单位)。

    2.使用 SmartRF Studio 时、无需将任何程序下载到 CC2652P 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai,

    您可以使用 SYS_SET_TX_POWER 设置 ZNP TX 功率(以 dBm 为单位)。

    →测试期间是否需要继续发送 TX 数据? 我仍然对如何使用 Z-tool,启动 TX 测试有疑问、或者我们必须使用 SmartRF Studio 进行测试。

    我们的射频工程师需要测试信号 指示灯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试 TX 功率之前、只需使用 SYS_SET_TX_POWER 一次以 dBm 设置 ZNP TX 功率。 顺便说一下、我建议您使用 SmartRF Studio 来测试 TX 功率、这比使用 ZNP 容易得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将使用 SmartRF Studio。

    需要 JTAG 和 UART、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG 是必需的、但 UART 不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    非常感谢  !

    BR

    维克多