This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:这是否意味着 NV 已损坏?

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1044401/cc2652p-does-this-mean-the-nv-is-corrupted

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

客户的电路板在正常运行一段时间后挂起、重置无法正常工作。 读出闪存存储器后、可以发现一个 NV 页处于 PGXSRC 的状态、另一个 PGXDST。 客户使用的是3页 NV、另一页状态为 PGACT。

页面状态是否表示 NV 已损坏、无法恢复? 请找到所附的读出闪存、器件为 CC2652P7、因此3nV 页面分别位于0xA8000、0xAA000和0xAC000。

e2e.ti.com/.../exported_2D00_image.bin

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhong、

    0xA8000所在页上的数据已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    很可能会损坏 NV 闪存。  如果可能、 应在故障器件启动时调试 nvocmp.c 中的 NVOCMP_initNv。  通常、3nV 页面设置位于0x50000、0x52000和0x54000。  您能否提供 SysConfig NVSIONNAL 设置和 cc13x2_cc26x2.cmd 更改?

    此致、
    Ryan