This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:扫描失败后、器件的 TX 功率会降低

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1044291/cc2652p-after-the-scan-fails-the-tx-power-of-the-device-decreases

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

我使用 ZR_SW (__LW_AT__simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04)例程来验证此问题:


我在 xxx.syscfg 中将传输功率配置为18。  

设备通电后、我开始扫描。 第一次扫描失败后、我发现传输功率降低、然后保持低传输功率。 及时访问网络后、传输功率未恢复到高功率。 (__LW_AT__这是同一个器件)


但是、在重新启动器件后、会恢复高功率。 (如果不进行扫描、器件会在重启后保持在网络中、然后 ZCL 层的信息交换会被视为高传输功率)

我需要帮助,谢谢~